This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:HSDC Pro 5.31 64 位中未显示捕获的数据

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547197/adc3669evm-captured-data-not-showing-up-in-hsdc-pro-5-31-64bit

器件型号:ADC3669EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

我想同时使用 ADC3669EVM 和 TSWDC155EVM 采集数据。 按照 EVM 用户指南、我打开 HSDC 和 MPS_FPGA_Server、并成功通过 ADC3669EVM GUI 配置了 ADC。 我可以开始捕获、文件“samples.csv"和“和“samples.bin"保存“保存在 Documents 文件夹中。 但是、FFT 不会如指南建议的那样显示在 HSDC 中。

有人可以帮助我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    您是否使用了错误的信道? 您能给我们发送两个频道的屏幕截图吗?

    最后、您能给我们简要介绍一下您的测试设置吗? 我将介绍正在使用的信号发生器的模型编号和信号电平。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 HSDC Pro 无法正常启动。 它一直显示启动界面、并显示错误代码 1003:  
    在 TSW1400.lvlib:Startup Splash Screen.vi 中调用节点

    VI 路径:C:\Program Files\GUI\High Speed Pro\High Speed Data Converter Pro.exe\HPA\HSP\Data Converters\Projects\TSW1400\EVM Texas Instruments 64bit\Frame.vi

    在主窗口中、出现错误:VI TSW1400.lvlib:Frame.vi 中缺少 subVI NI_MAPro.lvlib:Multitone Generator.vi

    我尝试更新并重新安装 LabVIEW 运行时。 这是一个全新的 WIN 11 24h2 安装。 我也尝试了 23h2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    您可以尝试一台从未安装 LabVIEW 的全新计算机吗?

    之前安装的 LabVIEW 版本可能存在争用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    它在另一台计算机上工作。 感谢你的帮助。

    此致、

    Tobias