This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC108S022:搜索 ADC108S022CIMTX/NOPB 更换选项

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4031, ADC108S022, ADS7956

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544520/adc108s022-searching-for-adc108s022cimtx-nopb-replacement-options

部件号:ADC108S022
主题中讨论的其他器件:THS4031ADS7956

工具/软件:

您好的团队、

当前项目需要一个与 ADC108S022CIMTX/NOPB 功能相似的 ADC、该 ADC 具有 10 个通道。 是否有任何满足这些要求的推荐 ADC 模型? 谢谢你。

必须确保 10 位分辨率、10 通道、SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、

     ADS7956SRHBR 是一个 10 位、12 通道 SPI 接口。 这将是符合您要求的最佳建议。

    -凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyle R. Stone

    感谢您的答复。

    我还查看了有关 ADS7956SRHBR 的信息、并最初确定其符合我们的要求。 但是、我仍有几个问题、希望您可以帮助澄清:

    ① 向 ADS7956SRHBR 添加外部 PGA(例如 THS4031)有哪些具体优势?
    最初、我们计划使用 ADC108S022、但由于要采样的通道数量增加、我们考虑使用两个 ADC108S022 或单个 10 通道 ADC。我们的目标是找到性能与 ADC108S022 相当的替代方案、只需增加两个通道、主要是出于成本考虑。因此、考虑成本因素、如果使用 ADS7956SRHBR、当前设计将不包含 PGA。 与 ADC108S022 相比、如果不添加 PGA、对采样性能会有多大影响?

    ② ADC108S022 只需要 4 条 SPI 线路即可连接到 CPU、而 ADS7956 同时具有 SPI 和 GPIO。 这个 GPIO 是必要的控制信号、还是可以在没有 CPU 控制的情况下保持未连接状态?或者除了 GPIO 和 SPI 之外是否有任何其他引脚必须由 CPU 控制?

    ③ TI 是否提供与 DL18B20 类似的数字温度传感器? 如果是、您能推荐一款吗?

    鉴于开发时间紧迫、我非常感谢您帮助确认上述详细信息。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    性能影响实际上取决于采样的输入信号类型。 如果是直流信号或非常慢的信号(如温度)、则可能不使用放大器、也没有严格要求。 如果输入信号是动态交流信号、最好使用放大器来帮助以更高的采样率驱动 ADC 的 RC 输入。 如果当前设计的性能得到改善、则可能不需要单独的放大器。 您可能只需要对输入 RC 值进行一些调整。

    无需连接 GPIO。 它们是可选的、但如果未使用、我建议将其接地。  CS、SCLK、SDI 和 SDO 引脚是唯一需要连接到控制器以进行数据回读和器件配置的引脚。

    如需温度传感器建议、我建议在传感器 E2E 论坛上重新发布此问题、以便相应的团队可以跟进。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyle R. Stone

    感谢您的答复。

    我还有几个问题要您确认。

    我们使用的所有信号源都是直流电压源、例如基板的直流电源和温度传感器的转换直流电压值、这些都是缓慢变化的信号。我们使用的 ADC 的最大转换速率高达 200ksps。

    ① ADS7956SRHBR 和 ADC108S022 的输入侧配置不同。 如图所示、左侧展示了具有单独跟踪保持模式的 ADC108S022 输入、而右侧展示了不具有跟踪保持模式的 ADS7956SRHBR 输入。 如果我们将 ADC108S022 替换为 ADS7956SRHBR、我们是否需要在输入侧添加或保留额外的 RC 保持电路? 我们的原始设计只是将直流电压(经过 kΩ Ω 级电阻器分压后)直接连接到 ADC 输入引脚 (CH0~CHn)、而无需任何 RC 保持电路。

    ② ADS7956SRHBR、如果电源为 V (+VA)= 3.3V、V (+VBD)= 3.3V 且 V (REF)= 2.5V、则 ADC(CH0~CHN)是否接受 3.3V 输入电压? 输入电压是否需要≤V (REF)?

    Δ V 关于基准电压、③ 表提到了如何使用 REF5025 等低噪声带隙基准来驱动此引脚。 如果我使用由直流/直流数字电源生成的 2.5V 电压(在磁珠+电容器滤波后)作为 REF 引脚的基准电压、是否可以接受?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyle R. Stone

    您能否帮助确认问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对回复延迟表示歉意。

    即使在测量直流电压时、也建议添加输入 RC 滤波器。 有关更多详细信息、请观看 在不使用放大器的情况下驱动 SAR ADC TI 高精度实验室视频。 它还为选择输入 RC 值提供了很好的建议。

    在 ADS7956 上、Vref 可设置该器件的满标量程输入范围。 如果 Vref = 2.5V、则可以检测高达 2.5V 的电压。 在您的情况下、使用 3.3V 模拟电源时、您可以为输入提供高达 3.3V 的电压而不会损坏器件、但最大测量电压仅为 2.5V。 希望这是有道理的、但请告诉我、我是否可以澄清。

    通常、我不会使用开关稳压器来提供 ADC 的基准电压。 通常、开关/纹波频率作为噪声耦合到 ADC 输入中、会极大地增大增益误差。 优先使用线性低噪声电源。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joel Meraz

    感谢您的答复。  这对我很有帮助。

    ① i 比较了 ADC108S022CIMTX/NOPB 和 ADS7956SRHBR 的一些参数、例如 INL、DNL、失调电压误差、SINAD SNR、THD 和 SFDR。 ADS7956SRHBR 的参数仍略低于 ADC108S022CIMTX/NOPB 的参数。 您能否解释一下造成这些差异的原因?

    Δ ② 是否有任何特定文档会引入 INL、DNL、失调电压误差、SINAD、SNR、 THD 和 SFDR、对 ADC 性能有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.这些是 ADC 设计的固有误差,以及相应的性能规格。  

    2.以下视频介绍了这些直流和交流规格:
      ADC 直流规格:INL、DNL、Cin、泄漏、Vref
      交流和直流规格:偏移误差、增益误差、CMRR、PSRR、SNR 和 THD

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joel Meraz

    感谢您的答复。  这对我很有帮助。

    ①Regarding 数据表中提到的 100kΩ 基准输入电阻器、其用途是什么? 在电路设计中、它是否应该与基准输入引脚串联?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    100kΩ 基准输入电阻是驱动基准引脚的源极的等效负载。 实际上、基准输入不是高阻抗输入、它会在 ADC 转换期间消耗电流。

    基准源必须能够在不产生明显压降的情况下驱动该负载。 当 Vref = 2.5V 且 Rref = 100kΩ 时、平均需要提供 25uA 的电流。 因此、在基准输入附近使用去耦电容器以在尖峰期间快速提供电流也很重要。

    此致、
    Joel