This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:在 IO 测试期间发出读取 DAC34SH84 上的寄存器 4 的命令

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548197/dac34sh84-issue-reading-register-4-on-dac34sh84-during-io-test

器件型号:DAC34SH84


工具/软件:

您好:

我目前正在使用 DAC34SH84 并测试 IO 测试 功能。 我已经对 DAC 输入值进行硬编码 0 、我还设置了 IO 测试值 最终目的 0 。 然而,当我试图读 寄存器 4 、我没有得到预期的 0 值。

此外、我遵循了此论坛帖子中的建议:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/218923/dac3484-misbehavior

尽管遵循了相应的说明、但仍然无法从寄存器 4 获得正确的值。 等我阅读 配置寄存器 5 我注意到了 位 7 设置为 1.

有人可以帮助我了解可能出现的问题吗? 任何见解都将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthana:

    解决此问题的最佳方法是、绘制从 FPGA 发送的所有 I/Q 信号的时序图以及 RTL 上的实际捕获结果。  

    结果是 Channel AB 和 Channel CD LVDS 总线的 OR。 因此、您需要确保所有 32 个通道都真正发送 0 模式。

    还请发送编程序列以启用 IO 测试功能。

    -康