This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:钽电容器与陶瓷去耦电容器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549220/ads8509-tantalum-vs-ceramic-decouple-caps

器件型号:ADS8509


工具/软件:

数据表指出在 Vref 和 VANA 引脚上使用钽电容实现 2.2uf 和 10uf 去耦电容。 我们不能将陶瓷作为这些去耦电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    有一个等效串联电阻 (ESR) 以及与 ADS8509 关联的旁路电容器(请参阅图 23 和第 18 页第 3 段)。  如果您将小型 R 系列接地、则可以使用陶瓷盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    因此、如果我正确理解图 23 和第 18 页的第 3 段、如果我的陶瓷电容器的 ESR 小于 3 欧姆 (@~250kHz)、我们应该保持信号完整性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    是的、这也是我的理解。   钽电容的 ESR 有助于抑制振荡并降低噪声、这一点在基准节点上尤其重要。