This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:AFE4960P:用于可穿戴设备的单导联 ECG 信号采集建议配置

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P, AFE4960PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550251/afe4960p-afe4960p-1-lead-ecg-signal-acquisition-for-wearables-suggested-configuration

器件型号:AFE4960P


工具/软件:

您好! 我正在使用 AFE4960P 开发板进行可穿戴设备原型设计、因此需要有关基本配置方案的技术信息:

我们目前正在评估在我们的特定系统配置(使用类似于可穿戴设备的场景)中使用 AFE4960P 传感器的可行性。 虽然我们查看了可用的数据表和文档、他们确认我们的预期用例在原则上是可行的、但我们发现它们没有提供足够的详细信息、说明如何正确实施或优化设置以满足我们的特定需求。 具体而言、如何配置 AFE4960PEVM 评估板(以及在确定可以采集所需数据后在我们的设备中配置 AFE4960P 传感器)进行 1 导联 ECG 信号采集、以便使用提供的生物传感软件测试信号质量。

为了充满信心地继续并确保正确集成、如果您能提供示例(生物传感软件脚本)或应用手册、演示类似配置条件下设备的建议使用或最佳实践、我们将不胜感激。

如果有此类文档或指导、即使是草稿或内部格式、对我们的工程团队也将非常有帮助。 我们特别感兴趣的是:
典型的单导联 ECG 信号采集(2 个具有和不具有 RLD 的电极)和电极放置连接方案
用于单导联 ECG 信号采集的生物传感软件的配置参数(使用和不使用 RLD)
从 AFE4960PEVM 评估板获取寄存器配置并在我们的器件中与 AFE4960P 配合使用的机会
任何注意事项或限制(如果适用)
任何已知集成挑战或注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    由于 AFE4960P 符合保密协议、因此我将关闭此主题并通过电子邮件进行跟进。

    此致、

    Payton