This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:使用 ADS7142 和 ADS7142-Q1 应用手册"使用单端 ADC 监控 NTC 热敏电阻电路(修订版 A)&quot 的说明

Guru**** 2573555 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548245/ads7142-q1-clarification-of-using-the-application-note-monitoring-ntc-thermistor-circuit-with-single-ended-adc-rev-a-of-ads7142-with-ads7142-q1

器件型号:ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7142

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我请您确认是否可以参考以下应用手册(使用单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路(修订版 A))、该应用手册可供使用 ADS7142 ) 来设计 NTC 热敏电阻电路 ADS7142-Q1

应用手册链接: www.ti.com/.../sbaa338

我认为、即使本应用手册是在 ADS7142 下提供的、但 ADS7142-Q1 仍然合适、因为这两个器件都是相同的系列。

如果我错了、请纠正我。

谢谢你。

此致、

Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujan:

    是的、这两个器件是可互换的。 ADS7142-Q1 是 ADS7142 的 AEC-Q100 认证版本、但它们在功能上完全相同。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel Meraz:

    感谢您的确认。

    此致、

    Srujan L