This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129EVM:d0/D1 数据输出线路未显示所需的信号

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549717/ads4129evm-d0-d1-data-output-lines-not-showing-desired-signal

器件型号:ADS4129EVM
主题中讨论的其他部件:ADS4129

工具/软件:

大家好!

我使用 ADS4129 ADC 时、会出现两条最低有效数据输出线路 (D0/D1) 始终保持在 固定值 (0.8V 和 1.25V)、没有切换或有效信号的问题。 我使用测试图形并通过 SPI 控制 ADC。 所有其他数据线路按预期输出信号。 我已经探测 了 ADC 本身的引脚、所有其他数据线 (D2-D11) 显示的输出都正确、但 D0/D1 没有变化。 我尝试了两个单独的 EVM 板、这两个板都导致了相同的问题。

我要发送的寄存器值:

0x00 - 0x02(初始复位)

0x42 - 0x08(禁用低延迟模式以激活数字功能)

0x25 - 0x04(斜坡测试图形)

如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    当您在旁路模式下配置 ADC 并对信号进行采样时、是否先切换这些位 D0/D1?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的迅速答复。

    我刚刚尝试切换到它、结果是相同的、所有其他引脚都显示信号、但 D0/D1 上仍然没有变化。

    再次感谢、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Will、

    我假设您已重新启动设备/断电并尝试过此操作?

    应用的任何其他寄存器写入?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在重试之前重新启动了设备。 对于旁路测试、我只 使用值 0x02 写入寄存器 0x00 以对其进行复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    只是为了确认、您在 TI EVM 上检查了这个吗?

    如果是、您在此设置中使用什么数据采集板?

    THX、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用 TI ADS4129 EVM 板(ADS41XX/58B18 评估模块)。

    我将使用 Zynq UltraScale+ FPGA 和定制内插板。

    我已在剩余设置中断开 EVM 板与 EVM 板的连接、因此它仅通电、并且我已通过 TI GUI 使用 USB 接口对其进行配置。  

    但是、即使采用这种隔离式设置、在探测 ADC 芯片的引脚时仍然具有相同的结果(除 D0/D1 外,所有显示的都是预期信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的详细信息。 这会有所帮助。

    我有一个 EVM、将在今天的实验中尝试、我将在今天结束时为您更新。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我在实验中检查了一个 EVM、D0/D1 开关没有问题、就像其他位一样。

    我在不同情况下检查了几次。

    无论如何、您能否检查并查看 RN 电阻器网络上是否存在任何短路? RN1-6?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您查看此内容并提供帮助。

    似乎没有任何短路、我检查了每个 ADC 引脚与接地和电源之间的电阻、两者都显示了 100,000 秒的电阻。 我还检查了连接器焊盘和 ADC 引脚之间以及相应的电阻网络引脚、所有这些引脚的电阻都为~0.5 欧姆。  

    我还检查了 ADC 芯片上电源引脚之间的导通性、所有引脚似乎都正常工作。

    再次感谢、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我将关闭此帖子、并向您发送离线电子邮件以了解正在发生的情况。

    请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob