This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37J84IAAV 和 ADC12QJ1600AAV 通道速率和时钟计算指南

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, ADC12QJ1600, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549407/dac37j84-guidance-on-lane-rate-and-clock-calculations-for-dac37j84iaav-and-adc12qj1600aav

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件:DAC38J84ADC12QJ1600、

工具/软件:

尊敬的团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在使用 Texas Instruments 的 ADC12QJ1600AAV 和 DAC37J84IAAV 器件。 我查看了有关 SYSREF 和 FPGA 内核时钟计算的文档。 虽然我能够对 ADC 应用计算方法、但我想验证相同的公式或计算方法是否也适用于 DAC、尤其是用于确定 DAC37J84IAAV 的通道速率、SYSREF 和 FPGA 内核时钟。

您能否确认 ADC 和 DAC 的计算方法是否保持一致、或者我应该了解是否有任何差异? 非常感谢您提供有关 DAC 和 ADC 的指导或任何相关文档或示例进行计算。

下面是在 JMODE = 0 中用于 ADC 的计算公式、可供您参考:

ADC 计算 (JMODE = 0)

备注

串行器/解串器线速率 (fLINERATE)

Fs×R

Fs = 1GHz;R = 8;
fLINERATE = 8000Mbps

SYSREF

(R×Fclk)/(10 × F×K×n)

R×Fclk = fLINERATE;F = 8;K = 4 (K = 4:4:256);n = 1;
SYSREF = 25MHz

FPGA 时钟

fLINERATE/40

FPGA 时钟= 200MHz

fLINERATE/80

FPGA 时钟= 100MHz

非常感谢您的支持。

此致、
Liston