This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC0820A:TLC0820AIDW

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550908/tlc0820a-tlc0820aidw

部件号:TLC0820A


工具/软件:

TLC0820AIDW 8 位 ADC 的建议电源电压去耦要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您应在 Vcc 上使用最小 0.1uF 的局部去耦电容器。

    此致、
    Joel