This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115IDGST:ALERT/RDY 上拉电压寄存器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550071/ads1115-ads1115idgst-alert-rdy-pull-up-voltage-reg

器件型号:ADS1115


工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在我们的设计中使用 ADS1115IDGST、通过将 AIN1 引脚连接到 GND、在单端配置中对 0V 至 5V 范围内的两个直流电压进行采样和监控。

我们发现 ALERT/RDY 作为开漏输出引脚、根据数据表、建议将该引脚上拉至 VDD (ALERT=5V VDD)。正如它所说的开漏应该将该引脚连接到+3.3V?

此致、
祝福 Selvakumar,
硬件设计工程师、
数据模式(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、如果 ALERT/RDY 引脚将由具有 3.3V 逻辑电平的 MCU 读取、则即使 VDD = 5V、也可以安全地将其上拉至 3.3V。 建议使用 1kΩ 转 10kΩ 上拉电阻值。

    如果未使用 ALERT/RDY 引脚、则 短接至地、 或使用大阻值上拉电阻器连接到 VDD。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的回答。

    要对单端信号 (DC=0V-5V) 进行采样、AIN1 要连接到 GND 是我正确的吗?

    我们是否需要在 ADC 之前使用任何 OPAMP? 由于我们发现 ADC 的输入阻抗较高、因此我们希望 ADC 之前不需要使用 OPAMP 来对上述直流电压进行采样、请谨慎澄清。

    此致、
    祝福 Selvakumar,
    硬件设计工程师、
    数据模式(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好祝福,

    是的、您可以从外部将负输入接地、但也可以对 MUX[2:0]寄存器字段进行编程。 有关单端模式下的不同选项、请参阅数据表的第 9.1.2 节。

    该器件有一个内部可编程增益放大器、因此您应该能够在不需要外部放大器的情况下连接输入信号。

    此致、
    Joel