This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:通过 LVDS 连接 ADC_CLKP/M

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548931/afe5818-interfacing-adc_clkp-m-by-lvds

部件号:AFE5818


工具/软件:

您能给我建议吗?

符合数据表 (AFE5818_Rev_E_SBAS687B.pdf Full_Datasheet_)、 图 97。 时钟配置(页 66)、  

另一方面、用户的 GUID (AFE5818EVM_UM.pdf)、 图 62。 AFE5818 修订版 C EVM 原理图 6、共 11 页(第 45 页)、

哪一个是正确的(应该更好)? (将端接电阻放置在电容器之前/之后?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照 EVM 进行操作。 请将 100 Ω 电阻器靠近器件 (AFE5818) 放置。