This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:输入范围有疑问

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550719/ads8688-input-range-doubt

器件型号:ADS8688


工具/软件:

您好、

我目前正在为我的工程使用 ADS8688 (16 位 ADC)。 根据数据表、由于内部 PGA、输入范围可配置为+/–2.5 x Vref、+/–1.25 x Vref 等。 那么、这是否意味着外部输入可以高达 2.5 x Vref、或者输入是否仅限制为 5V(假设 AVDD 为 5V)、然后在内部放大到 2.5 x Vref? 是配置的输入范围还是基准范围?

此致、

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    ADS8688 的范围选项用于设置模拟输入电压限值、因此+/–2.5 范围(假设 Vref = 4.096) 为)为+/–10.24V。 基准电压保持恒定、它不会随范围设置而变化。