This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:输入/输出电压限制和关系

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550387/ads112c04-input-output-voltage-limits-and-relationships

部件号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

工具/软件:

您好、  

我有一些 与 ADS112C04 相关的主题、但我不清楚。   

主题 1:  

在第 24 页的数据表中、图 44 显示了如何计算 增益设置 8 至 128 的 Voutp 和 Voutn 的公式、用于检查最大值 PGA 输入限值。  

Voutp = Vainp+Vin*(增益–4)/8、限制:AVDD - 0.2V -|Vinmax|*(增益 4)/8  

Voutn = Vainn-Vin*(增益–4)/8、  限值:AVSS + 0.2V +|Vinmax|*(增益 4)/8  

下面是图 1 中的数字示例:  


这种解释是否正确? 我不是 100%肯定,什么 |Vinmax|的退场。 是输入 AINp 和 AINn 之间(在 PGA 之前)当前存在的最大 Vin 电压、或者这是最大值 与 Vref /增益相关的输入电压?
在这种情况下 Vref、PGA = 2、05V 以上、PGA = 8 时、这意味着 Vinmax = 025625V。     

您能在这里帮助我了解如何计算 PGA 设置 1 至 4(禁用 PGA 和启用 PGA)的 Voutp 和 Voutn 吗?  

PGA 已禁用、增益 1、2 或 4:

Voutp = Vainp+?、限值:AVDD - 0.1V  

Voutn = Vainn-?、  限值:AVSS + 0.1V  


PGA 已启用、增益 1、2 或 4:

Voutp = Vainp+?、限制:AVDD - 0.2V  

Voutn = Vainn-?、  限值:AVSS + 0.2V  


主题 2:  

对于数据表中的 FSR 公式 (5) 和 LSB 公式 (8)、我也感到困惑。 为什么未将 FSR 作为给出  FSR= 2xVREF/增益  本视频中的 INL 计算使用该公式: 估算 RTD 测量系统 在 04:41 分钟时的总误差?  
例如、如果我们将 VREF 设置为 2.048V、最大值为 正满量程将为+2048V (204794V)、最大 负满量程将为–2048V。 在本例中、FSR 不是 4096V 吗?   

主题 3:
培训视频(4W 设置)中建议使用 IDAC 放置串联电阻(通常为 1k)以保护 IDAC。  
该串联电阻器用于 EOS、短路或其他用途的保护是什么? 该电阻器有助于降低最大 因为 IDAC 顺从电压是更早达到的。   



此致

Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Josko、

    主题 1:  

    1、 VINMAX 是 最大差分输入电压,如果系统中的最大电阻为 1020 欧姆,则为 250uA*1020 欧姆=0.255V。 该值应在 FSR Vinmax= 2.05V/8=0.25625V 范围内。 如果 1020 Ω 是系统中的最大电阻、则您的设计满足要求。 您可以在 ADS112C04 数据表的第 56 页上找到计算示例

    根据您的设置、 最小和最大绝对输入电压应满足:

    • VAINN≤AVDD–0.2V–|VINMAX|·(增益–4)/ 8 = 4.8V–0.2V–0.255V·(8–4)/ 8 = 4.4725V、
    • VINP≥AVSS + 0.2V +|VINMAX|·(增益–4)/ 8 = 0V + 0.2V + 0.255V·(8–4)/ 8 = 0.327V、

     VAINP=2.305V 和 VAINN=2.05V 均符合要求。

    图 44 以图形方式显示了增益大于 4 时 PGA 输入电压与 PGA 输出电压之间的关系。  对于线性工作、PGA 输出电压不得超过 AVDD–0.2V 或 AVSS + 0.2V。考虑 最小和最大绝对输入电压 (VAINP 和 VAINN):

    • VOUTP = VAINP + VIN·(增益±4)/ 8 = 2.305V + 0.255V·(8–4)/ 8 = 2.4325V < AVDD–0.2V = 4.6V
    • VOUTN = VAINN±VIN·(增益±4)/ 8 = 2.05V - 0.255V·(8–4)/ 8 = 1.9225V > AVSS + 0.2V = 0.2V

    两者都 满足要求。

    主题 2:

    它们是相同的、但表达式不同、视频中所示的公式通常用于 SAR ADC 数据表,Δ — Σ ADC 数据表中通常使用 FSR =±VREF/增益表达式(例如,ADS112C04 数据表中的公式 5、ADS124S08 数据表中的公式 4 等)。

    对于主题 3、我将 观看视频、明天返回给您。

    BR、

    Dale