This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC161S997 中的自电源配置

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161S997EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549497/dac161s997-self-power-configuration-in-dac161s997

部件号:DAC161S997


工具/软件:

您好!

我对 DAC161S997 IC 中的自电源配置很好奇、

在以下自电源配置中、如果 S2 导通而 S1 关断、那么它是否会损害 DAC IC?
我认为、如果 S1 接通、S2 断开、则不会有任何问题。

另请注意、环路电源和 5V 电源相互隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pinal、

    一般而言、我认为 DAC161S997 专为环路供电型应用而设计。 但是、如果 VD 和 VA 由单独的电源供电、我认为这不会对器件造成损坏、您应该能够与器件进行通信。 请注意、当 S2 闭合时、环路电源和 5V 电源具有接地端、这些接地端被环路电流乘以 40Ω 的电压偏移。

    但是、如果通过打开 S2 删除环路连接、则将失去对环路的控制。 我不确定这对整个电路有何影响。 我认为 NPN 的基极引脚上拉以设置无法再设置的电流。 IDAC 尝试拉出电流、但当 OUT 连接到隔离式电源的接地端时、我认为电流不会朝这个方向流动。

    出于好奇心、您是否想使用单独的隔离式 5V 电源为 DAC161S997 供电?


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的详细答复。

    没错、使用单独隔离式 5V 电源的主要原因是为了支持使用低成本光隔离器进行 SPI 通信和错误信令 (ERRB、ERRLVL)。  

    此外、感谢您对何时可能发生的情况做出解释 S2 断开、S1 闭合 。 这一见解提请我注意 DAC 的工作行为、另外请注意、当我这样做(S2 断开且 S1 闭合)时、我已经看到从 LDO 到 DAC 的电源电流显著增加到 7mA 附近。 这也引起了对长期可靠性的担忧。

    根据数据表(第 18 页)、 描述了自供电配置 但它留下了一些重要的操作问题未得到解答。 根据我原始帖子中随附的图像、我希望获得以下现场用例方面的帮助:

    1. S1 亮起、S2 熄灭 :也就是说,设备由隔离的 5V 电源供电(通过 LDO ),但环路电源断开。

      • 当环路接线意外断开或在维护期间、可能会在现场发生这种情况。

      • 在这种情况下、对 DAC 内部电路有什么影响? 缺少环路电流路径(或 OUT 连接到隔离接地)是否会造成损坏或不稳定的风险?

    2. S1 关闭、S2 打开 :也就是说,只有回路电源存在而 5V 隔离电源关闭。

      • 如果用户在没有确保自供电电源开启的情况下为环路上电、这是否会导致 DAC 出现潜在的反向供电问题或未定义行为?

    非常感谢您对这两个实际极端情况的想法。

    再次感谢!

    —
    阴道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pinal、


    我不确定我是否对这些问题有具体的答案。 但是、让我来评论一下、我们看看这是否有帮助。

    案例 1:S1 接通且 S2 关闭时、器件已通电、但环路断开。 我并不奇怪、VD 和 VA 电源会消耗额外的电流。 我猜该器件正试图驱动环路。 由于环路是开路、器件正试图更困难地拉取环路电流。 我想这个额外的电流会被拉至 VA。 我认为这不会损坏器件、但我没有研究过这种情况。 我会注意到、设计人员经常会错失器件连接并接地。 这不完全是相同的条件、但同样、它也会从环路中移除电流控制。 在这些情况下、我没有看到器件发生任何损坏。

    情形 2: 当 S1 关断且 S2 导通时、器件会断电、但环路仍保持连接。 在这种情况下、我想环路电流会消失、无法在基极上进行上拉以获得电流。 我认为没有办法从环路路径对器件进行反向供电。 有接地连接、但我看不到将电源恢复到 VA 或 VD 以使器件保持开启的方法。 我认为这也不会损坏器件。

    我快速了解了 DAC161S997EVM、我不确定是否有使用该特定电路板进行测试的简单方法。 LDO VD 从环路电源直接连接到 VA/LDO、无法轻松地在其中注入电源。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    在 GPCB 上测试电路时、我的 DAC IC 损坏(原因未知,很可能是焊接不良导致的)、
    现在我认为我必须制作一个合适的 PCB、然后需要使用上述场景进行测试。

    合适 PCB 后获得最新结果、
    同时、如果您想到了任何问题、请告诉我、
    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pinal、

    好的、我现在关闭该主题。 准备好后、可以启动另一个线程。

    看看 DAC161S997EVM。 它不一定设置您想要运行它的方式、但您可以简单地修改它以使其为您工作。

    Joseph Wu