This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12QJ1600EVM:斜坡测试模式、范围有限

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550862/adc12qj1600evm-adc12qj1600evm-ramp-test-mode-limited-range

器件型号:ADC12QJ1600EVM


工具/软件:

您好:

我们有 ADC12QJ1600EVM、具有使用 TI JESD204 IP HDL 栈的 Zynq FPGA。 这些设置为 JMODE3(10 位分辨率)、FS=500Msps、F=5、K=32。 FPGA 设计仅使用一个 RX 通道。 似乎在某种程度上起作用、QPLL 被锁定、rx_lane_data_valid 为 1、因此 FPGA 接受数据。 我使用斜坡测试模式进行首次试验。 数据表指出、每个八位位组的斜坡从 0x00 运行到 0xFF。 但是、我看到它仅在 0x00 至 0x9F 之间运行。 这对于我的工作模式是正确还是错误的?

提前感谢您、

Michael

0x9D9E9F00
0x999A9B9C
0x5060708
0x1020304
0xD0E0F10
0x90A0B0C
0x15161718
0x11121314
0x1D1E1F20
0x191A1B1C
0x25262728
0x21222324
0x2D2E2F30
0x292A2B2C
0x35363738
0x31323334
0x3D3E3F40
0x393A3B3C
0x45464748
0x41424344
0x4D4E4F50
0x494A4B4C
0x55565758
0x51525354
0x5D5E5F60
0x595A5B5C
0x65666768
0x61626364
0x6D6E6F70
0x696A6B6C
0x75767778
0x71727374
0x7D7E7F80
0x797A7B7C
0x85868788
0x81828384
0x8D8E8F90
0x898A8B8C
0x95969798
0x91929394
0x9D9E9F00
0x999A9B9C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    也许尝试使用传输层测试模式、而不是斜坡、那么更容易看到该模式的错误。

    此致、

    Rob