This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2900:测试 DAC2900

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550295/dac2900-testing-dac2900

部件号:DAC2900


工具/软件:

我想模拟 DAC2900 及其输出电流到电压接口电路。 DAC2900 的宏模型是否存在?

如果不是,什么是最好的方法来验证我的设计的正确性? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:

    遗憾的是、没有 DAC 模型。 这是一个非常古老的部分。

    只需在仿真中使用计划用于输出满量程的适当电流源。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、我计划这样做。 大多数高速 DAC 似乎具有需要最大顺从输出电压的电流输出。

    我的应用要求 DAC 和 ADC 都采样速率至少为 50MSPS。 我选择了 DAC2900 和 AD3910(双通道和并行 CMOS 接口)。 如果您推荐更好/更新的部件、将会有所帮助。

    此致、

    Subhajit Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:

    这些器件都很好、我们只是没有基于任何 ADC 和/或 DAC 的 Marco 模型。

    此致、

    Rob