This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:接收到的数据不正确

Guru**** 2837070 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, ADS131M04, ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546656/ads131m04-received-data-not-correct

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件:AMC131M03ADS131M06

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1.我们使用的是 ADS131M04、收到的数据面临问题。 很多时候、接收到的 CRC 在接收到的帧中是不正确的。 我们在使用 AMC131M03 隔离式 ADC 时也遇到  了同样的问题、此处报告了以下问题:AMC131M03:CRC 问题 仍然不确定为什么会发生。 您能提出建议吗?

2.对于修改后的硬件、我们想使用 ADS131M06。 我们的应用是使用从 ADC 接收到的数据(32ksps 速率)运行电源转换器控制。 我们将使用两个 ADS131M06、一个用于电流、另一个用于电压。 以下是与该器件相关的一些问题:

  a.该器件是否适合用于电源转换器控制应用?

  b.您可以针对嘈杂环境提出该器件的系统设计建议吗?

  c.是否有任何其他更适合该应用的器件? 需要在两个器件之间启用同步功能。

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jitendra:

    1.您能否就 CRC 问题提供明确的 ADS131M04 时序(/CS、SCLK、DIN、DOUT 和/DRDY,如果可能)? 您的原理图会有所帮助。

    2.只要输入信号满足 ADS131M0x 的输入要求并且电路设计正确、就不会出现使用 ADS131M0x 的问题。 ADS131M0x ADC 广泛由许多客户设计、可用于计量、电网、断路器应用等恶劣环境。 在多个输入通道、同步采样 24 位 ADC 和 同步功能方面、这是一款适合您的 ADC。

      ADS131E0x 是另一款具有更高性能的类似 ADC 也可以满足您的要求。 SRART 引脚可 用于同步 ADC、但它没有 CRC 功能。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    谢谢。

    捕获波形需要一些时间、因为硬件不友好地捕获这些信号。 波形见随附文档。 有两组波形:一组用于没有 CRC 错误的 OK 帧、另一组用于具有 CRC 错误的错误帧。

    由于空间限制、我们无法将所有信号一起处理、因此它们是单独处理的。 所有信号都捕获 ADS131M04。 由于探头问题、DIN 波形不正确。 我们将再次尝试捕捉它。

    此致、

    Jitendra
    e2e.ti.com/.../ADS131M04_5F00_issue.pdfe2e.ti.com/.../ADS131M04_5F00_issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jitendra:

    感谢 您分享的信息。 我已经检查了功率点文件中的详细信息、关于 CRC 的计算是正确的。 我注意到第 20 页的时序中 DOUT 和/DRDY 信号上的尖峰和 第 27 页的时序中的周期性尖峰、这些尖峰或瞬变是由系统中的某些因素引起还是由您的探头引起?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    这很可能是系统问题。

    该噪声是否违反了器件的规格?

    您能否建议 DRDY 或 SYNC/RST 上的噪声是否会导致 CRC 错误问题?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jitendra:

    尖峰非常高、不仅可以在/DRDY 和 DOUT 上看到。 如果 DOUT 或移位寄存器上的数据发生更改、可能会观察到 CRC 错误。 如果没有进一步的调试或信息、我无法为您总结。 我建议您先找到根本原因并进行修复。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们先解决这个问题。