This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:用于高速电源转换器应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, AMC1350, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550335/amc131m03-use-in-higher-speed-power-converter-application

器件型号:AMC131M03
Thread 中讨论的其他器件: AMC1350AMC1302

工具/软件:

您好-

我们正在讨论如何在电源转换器的线路侧使用 AMC131M03 与多个分立式 AMC1350 和 AMC1302 进行交流电压和电流检测(开关频率约为 30kHz)。   

AMC131M03 上的所有参考设计/应用信息似乎都适用于计量应用。  我们有一点担心、AMC131M03 可能不用于闭环控制、因为从 SPI 总线获取数据时出现延迟(与直接连接到 ADC 或 SDFM 外设的分立式 TI 解决方案相比)。

您对该应用及其可行性有何看法?  如果可能、我们更喜欢 AMC131M03、因为它具有成本效益。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    如您所述、AMC131M0X 适用于具有高精度需求的低频应用、例如计量。  它可以输出的数据速率为 64kSPS、因此它无法以良好的粒度测量 30kHz 信号(测量值会以非常平均的方式输出)。

    我们有一些较新的器件、成本更低、可能更适合该应用。   AMC03xx 系列是一种新的低成本器件集(AMC0302 和 AMC0330 可能是不错的选择)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Saleh、非常乐于助人。