This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:瞬态噪声抗扰度

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550593/amc7834-transient-noise-immunity

部件号:AMC7834


工具/软件:

您好的团队、

我想检查 AMC7834 在承受短暂瞬态时的稳健性。

 CS、CSLK、SDI 引脚可以 经历–1.0V(最小值)或 4.0V(最大值)的电压摆幅 在客户系统中、IOVDD 下持续约 60ns 的时间为 3.3V。

该瞬态不在绝对最大额定值范围内、但太短、无法仅根据数据表中的该值进行评估。

您能否告知 AMC7834 是否可以容忍这种瞬态?

此致、
伊藤和树

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    任何超出数据表规定参数的电压都可能导致器件损坏、无论长度如何。 如果这是重复发生的情况、最好找到一种方法来防止出现这种电压尖峰。  

    谢谢、
    Erin