This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:使用内部 AGND 信号进行 ADC 失调电压校准

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550953/ads131m08-using-internal-agnd-signal-for-adc-offset-calibration

器件型号:ADS131M08


工具/软件:

您好:

我知道内部直流测试信号不能用于增益校准(ADS131M08:使用内部直流测试信号进行 ADC 校准 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛)和应改用外部精密 VREF、但我是否可以使用 AGND 信号(使用输入多路复用器开关)来校准失调电压、即“零“值?

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 宏、

    是的、您可以通过将 ADS131M08 上 CHn_CFG 寄存器中的 MUXn[1:0]设置为 01b 来短接输入并测量偏移误差、对多个 ADC 读数求平均值、然后将平均值写入 CHn_OCAL_MSB 和 LSB 寄存器以进行校准。

    请注意、内部失调电压校准仅考虑 ADC 的固有失调电压、不考虑外部元件的失调电压误差、因为这是通过将 ADC 的输入短接至 AGND 来执行的。 因此、执行内部失调电压校准时、外部电路断开连接。  

    如果需要更好的失调电压性能、我建议在系统级别执行失调电压校准、而不是执行内部 ADC 失调电压校准。 为此、请短接整个信号链的输入、对每个通道进行测量并记录、然后使用 ADC 上的校准寄存器、或在 运行期间通过微控制器上的软件对测量应用倒数。  

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢 Dale、我知道系统级失调、很遗憾我无法短接整个信号链的输入。

    无论如何、最好至少消除 ADC 失调电压。

    BR、

    Marco