This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:GUI 屏幕与用户指南中的屏幕不同

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550734/ads1248evm-pdk-the-gui-screen-is-different-from-the-one-in-the-user-guide

器件型号:ADS1248EVM-PDK


工具/软件:

TI、您好

屏幕如下图所示。 
如何将其更改为类似于用户指南?





谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件连接成功、连接状态为绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tango Sota:

    您在打开 GUI 时是否收到任何错误消息或弹出窗口? 如果是、您能否提供它们的屏幕截图?

    日志文件中是否有任何内容(单击下图中显示的图标)? 如果是、您能提供吗?

    确保 EVM 直接连接到 PC、例如不通过 USB 集线器连接。 然后打开 GUI

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tango:

    感谢您让我们了解此问题! 我们可能需要花一点时间回过头来解决这个问题并实施修复;但是、请注意、侧边菜单控件只是器件寄存器映射页面内控件的别名。 因此、现在请忽略 Capture Settings 菜单、并使用“Register Map“选项卡直接访问这些设置。

    • 数据速率通过 SYS0 寄存器中的 DR 字段进行控制
    • 正负多路复用器输入通过 MUX0 寄存器中的 SUx_SP 和 MUX_SN 字段进行控制
    • PGA 增益可以通过 SYS0 寄存器中的 PGA 字段进行设置  


    此致、
    Chris