This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:使用 FMC SPI 为 DAC 上电和编程时的问题

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546264/dac39rf10evm-issues-when-powering-on-and-programming-dac-usong-fmc-spi

器件型号:DAC39RF10EVM


工具/软件:

您好:

我使用 DAC39RF10EVM 板和 ZCU102 评估板(使用 FMC+转 FMC 适配器)、并注意到以下几个问题:

1) 如果我连接了 EVM 板并且电源开关设置为外部电源、ZCU 不会引导至 Petalinux、也不会对 PL 进行编程。 如果连接了电路板并且开关设置为 FMC 诗歌器、则 ZCU 引导、但我无法使用 FMC SPI 从芯片读回任何值。 我使一些东西正常工作的唯一方法(请参阅 NY 其他帖子)是断开 EVM 的连接、为 ZCU 上电、让其启动、然后重新连接 EVM。

2) 使用 FMC 模式时、我无法让 COBI 和 CIPO 信号显示在 U36 的 DAC_侧。 当我检查来自 FMC 连接器 (FMC_) 的测试焊盘时、我会看到来自 FPGA 的单个信号正确、因此它们并不会通过 U36。 时钟和 CS 工作正常。 使用 USB 通信时、所有信号都显示在 U36 的 DAC 侧。  

如有任何帮助、我们将不胜感激。  

此致、  

Juan Escobedo 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我们可以在这方面得到一些帮助吗?

    谢谢您、

    兰迪