工具/软件:
DAC8760 具有校准限制:不能对负值执行零校准、也不能对满量程的 1.5 倍执行增益校准。
芯片由–15V 至+15V 供电、散热焊盘连接到–15V、电压输出范围可选择为 0 至 5V。
零校准不能导致输出降至 0V 以下。 也就是说、当零校准数据介于 0 和 0x7FFF 之间时、输出电压介于 0 和 2.479V 之间。 当零校准数据介于 0x8000 和 0xFFFF 之间时、输出电压保持在 0V。 不应该介于 0 到–2.479V 之间?
增益校准不能导致输出超过 4.96V。 也就是说、当增益校准数据介于 0 和 0x7FFF 之间时、输出电压介于 2.479V 和 4.96V 之间(当电压输出范围在 0 至 5V 之间选择时)。 当增益校准数据介于 0x8000 和 0xFFFF 之间时、输出电压保持在 4.96V。 不应该介于 4.96V 和 7.5V 之间?