This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:AINP 和 AINN 输入阻抗

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551950/ads127l18-ainp-and-ainn-input-impedance

器件型号:ADS127L18


工具/软件:

您好:  

当输入缓冲器开启时、AINP 和 AINN 的输入阻抗是多少?

我可以在数据表(第 5.5 节)中看到、Vref = 4.096V 时、输入电流为 2uA、但我假设不同的输入电压会影响输入电流。 我最接近的工作猜测是 R_IN = Mohm/2uA = Vref、但如果内部测试记录了上限或下限、我想确认一下。  

谢谢、  

Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    输入阻抗接近 8Meg;大部分输入电流为共模电流、在使用内部缓冲器时它不会随输入电压变化。  此规格没有上限/下限、但由于工艺差异、不同器件和批次的输入电流会相差+/–20%。  另外、请注意、由于存在内部开关采样电容器、输入电流是一个平均值。  每个调制器周期的峰值输入电流(在高速模式下使用 25.6MHz 时钟时为 78ns) 约)约为数百 uA。  使用建议的输入电容器 (1nF 至 10nF) 可提供大部分此交流电流、并将平均值降低至数据表中提供的+/–2uA 典型规格。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用