This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:SPO2 波形上存在噪声 — 寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547262/afe4490-noise-present-on-spo2-waveform---reg

部件号:AFE4490


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 AFE4490 IC 并在上观察到噪声 SpO2 波形

将探头连接至时 EVM 板 波形看起来很干净、但在连接到时 定制板 、波形显示有噪声。

为了便于您参考、我附上了波形屏幕截图。

请查看并提供您的建议以解决此问题。

带 ST 板的 EVM 板(同一探针):

具有 ST 板的定制板(同一探针):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sneha、

    感谢您发送编修。 几个问题:

    1) 您是否在 EVM 和定制电路板上使用相同的寄存器设置?

    2) 您是否愿意分享定制电路板的原理图?

    此致、
    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    感谢您的答复。

    是、是使用的寄存器设置相同

    2.附加原理图的图像以供参考。

    正在等待您的回答。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们已将定制板和 EVM 板连接到 Variscite i.MX8M Mini 板、并使用同一探针对它们进行了测试。

    在定制板和 EVM 板上观察到的噪声水平似乎相似。 波形是否正确?

    本函数随附了用于参考的波形。

    采用 imx8M Mini 板的 EVM 板(使用同一探针):

    采用 imx8M Mini 板的定制板(使用同一探针):

    请提供您的建议以解决该问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sneha、

    很抱歉耽误你的时间。

    您发送的示意图虽然模糊不清、但没有显示任何问题、波形 看起来也很合理。 但是、看起来噪声可能耦合到 PPG 信号、这在“红色“LED 数据中尤为明显。

    1) 您使用什么寄存器配置设置?

    2) 您是否使用任何滤波来处理耦合到系统的电力线噪声?

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    连接原理图作为基准。

    1. 根据 100Hz 的 GUI 低级配置更新 0x01 至 0x1D 的寄存器值。

    [0x00]、control0 = 0x000000 /* 0x000000 = 0 (100Hz*/)
    [0x1D]、PRPCOUNT = 0x009C3F /* 0x009C3F = 399999(对于 100Hz*/)
    [0x01]、LED2STC = 0x007580 /* 0x007580 = 300000 (100Hz*/)
    [0x02]、LED2ENDC = 0x009C3E /* 0x009C3E = 399998(对于 100Hz*/)
    [0x03]、LED2LEDSTC = 0x007530 /* 0x007530 = 300000(对于 100Hz*/)
    [0x04]、LED2LEDENDC = 0x009C3F /* 0x009C3F = 399999(对于 100Hz*/)
    [0x05]、AELED2STC = 0x000050 /* 0x000050 = 80(对于 100Hz*/)
    [0x06]、AELED2ENDC = 0x00270E /* 0x00270E = 9998 (100Hz*/)
    [0x07]、LED1STC = 0x002760 /* 0x002760 = 10080(对于 100Hz*/)
    [0x08]、LED1ENDC = 0x004E1E /* 0x004E1E = 19998(对于 100Hz*/)
    [0x09]、LED1LEDSTC = 0x002710 /* 0x002710 = 10000(对于 100Hz*/)
    [0x0A]、LED1LEDENDC = 0x004E1F /* 0x004E1F = 19999(对于 100Hz*/)
    [0x0B]、AELED1STC = 0x004E70 /* 0x004E70 = 20080(对于 100Hz*/)
    [0x0C]、ALERT1ENDC = 0x00752E /* 0x00752E = 29998(对于 100Hz*)
    [0x0D]、LED2CONVST = 0x000006 /* 0x000006 = 6(对于 100Hz*/)
    [0x0E]、LED2CONVEND = 0x00270F /* 0x00270F = 9999(对于 100Hz*/)
    [0x0F]、AELED2CONVST = 0x002716 /* 0x002716 = 10006(对于 100Hz*/)
    [0x10]、AELED2CONVEND = 0x004E1F /* 0x004E1F = 19999 对于 100Hz*/
    [0x11]、LED1CONVST = 0x004E26 /* 0x004E26 = 20006(对于 100Hz*/)
    [0x12]、LED1CONVEND = 0x00752F /* 0x00752F = 29999(对于 100Hz*/)
    [0x13]、AELED1CONVST = 0x007536 /* 0x007536 = 30006(对于 100Hz*/)
    [0x14]、AELED1CONVEND = 0x009C3F /* 0x009C3F = 39999(对于 100Hz*/)
    [0x15]、ADCRSTSTCT0 = 0x000000 /* 0x000000 = 0(对于 100Hz*/)
    [0x16]、ADCRSTENDCT0 = 0x000005 /* 0x000005 = 5(对于 100Hz*/)
    [0x17]、ADCRSTSTCT1 = 0x002710 /* 0x002710 = 10000 对于 100Hz*/
    [0x18]、ADCRSTENDCT1 = 0x002715 /* 0x002715 = 10005(对于 100Hz*/)
    [0x19]、ADCRSTSTCT2 = 0x004E20 /* 0x004E20 = 20000 对于 100Hz */
    [0x1A]、ADCRSTENDCT2 = 0x004E25 /* 0x004E25 = 20005 对于 100Hz*/
    [0x1b]、ADCRSTSTCT3 = 0x007530 /* 0x007530 = 30000(对于 100Hz*/)
    [0x1C]、ADCRSTENDCT3 = 0x007535 /* 0x007535 = 30005(对于 100Hz*/)

    [0x00]、control0 = 0x000000 /* 0x000000 = 0 (100Hz*/)
    [0x23]、CONTROL2 = 0x020000 /*0x020000 = 131072 对于 100Hz*/
    [0x20]、TIAGAIN = 0x00C006 /* 0x00C006 = 49158(对于 100Hz*/)
    [0x21]、TIA_AMB_GAIN = 0x004006 /* 0x004006 = 16390 对于 100Hz*/
    [0x22]、LEDCNTRL = 0x011414 /*0x011414 = 70676(对于 100Hz*/)
    [0x1E]、CONTROL1 = 0x000107 /*0x000107 = 263(对于 100Hz)*/

    2.您是否使用任何滤波来解决与系统耦合的电力线噪声问题? 编号 连接电源部分以供参考。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    您的波形对我来说是正确的。 看起来有一些 50/60Hz 噪声耦合到 PPG 波形中--这个噪声来自周围 电源的电源线频率、如墙壁插座和以该频率运行的主要电子设备。 可以使用 50/60Hz 陷波滤波器来滤除此噪声。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    您能否确认滤波是在硬件还是软件中实施?

    如果是硬件滤波器、请分享用于 AFE4490 电路的陷波滤波器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    陷波滤波器 可以在软件或 硬件中实现。 AFE4490 目前没有陷波滤波器设计、但如果您选择在硬件中采用滤波器、我们很乐意查看您的原理图。 此外、您能否确定噪声是来自 SpO2 电缆连接还是 AFE4490 电路本身? 断开传感器电缆与 AFE4490 的连接、查看数据是否仍然有 50Hz/60Hz 音调。 在这种情况下、您应该根据最适合您的应用的屏蔽电缆、而不是实施硬件/软件滤波器、而是通过屏蔽电缆来消除 50Hz/60Hz 音调。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    如果我们从 AFE4490 EVM 板或定制板上拆下传感器电缆、则会获得常量数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    如果断开传感器时看到的恒定数据没有 50/60Hz 音调、则数据中的噪声可能来自传感器和传感器电缆。 屏蔽电缆应能改善信号输出。 如需其他建议、请 单击此处。

    此致、

    Payton