This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:双电源

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551633/tpl0102-100-dual-supply-power

器件型号:TPL0102-100


工具/软件:

您好的团队、

如果使用双电源 (I2C=2.75V/ VSS =–2.75V) 为 VDD 0102 供电、如下所示、我是否可以使用 3.3V I2C 上拉电源?  

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、  

    否、I2C 逻辑电平需要小于 VDD。 (VDD - GND、不是 VDD - VSS)。

    这将违反绝对最大额定值。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯