This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:单输入应用

Guru**** 2930400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551708/dac5662-single-input-application

器件型号:DAC5662


工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望降低 DAC5662 中使用的 IO 编号。

因此、他们需要像时间交错法那样将这两组输入连接到 DA0-11 中。 将 DB 组 IO 线路组合到 DA 中、DA 组中为 24 线路。 同时、只有 12 行包含数据和输出 Iout1、下一个周期将有另外 12 行包含数据并输出到 Iout2。

我们想知道 DAC5662 是否支持该用法?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    数据表第 15 页和第 16 页分别列出了器件支持的双路和单路总线交错方法。

    如果客户计划偏离数据表建议、我们无法提供支持。

    此致、

    Rob