This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:通过计量库从 PIC32CX2051MTC128 上的 MCP3914B 移植

Guru**** 2534350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010244, ADS131M08, TMS320F280049C, MSPM0G1519, MSPM0G1507, TIDA-010243, MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539335/ads131m08-porting-from-mcp3914b-on-pic32cx2051mtc128-with-metrology-library

Thread 中讨论的其他器件:ADS131M08TMS320F280049C、TIDA-010244、 MSPM0G1519、MSPM0G1507、TIDA-010243MSPM0G1506

工具/软件:

您好:

我想使用 ADS131M08 作为的替代产品 MCP3914B 在上 PIC32CX2051MTC128 开发板 。 我想知道如何调整或调整集成以与配合使用 计量库

在计量库框架内、是否有任何有关将支持从 MCP3914B 移植到 ADS131M08 的具体指南或示例?

提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    我是否会让您感兴趣 MSPM0 能量计量库?

    Poly Phase: https://www.ti.com/tool/TIDA-010243

    单相: https://www.ti.com/tool/TIDA-010940

    分阶段: https://www.ti.com/tool/TIDA-010944

    代码 —  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADFa1GOv-ZjQOb.kbc2tPw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    Energy Metrology 用户指南 —  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACu5kpnBrrCcedjH3XI-PQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,卢克。

    回顾一下、让我解释一下我的项目结构。 我们正在开发一种计量系统、用于监测多达 21 条线路、这些线路可配置为单相、两相或三相。 该架构包括 从板 用于电流测量(通过 3 × 8 通道 ADC、总共 24 个通道)和 A 主板 以进行电压测量。 所有计量计算都计划在主板上进行、电流样本通过以太网发送。 该系统的目标 0.2 级精度

    我们正在考虑 ADS131M08 有足够的扩展能力 高达 61 阶 。 查看这些信息 MSP MCU 上运行 我们现在正朝着这个方向发展 TMS320F280049C 来自 C2000 系列 。 对于适用于此架构的任何替代 MCU 建议、我们都不胜感激。

    请告知:

    • 支持的供电方式 分布式计量 在单独的电路板上对电压和电流进行采样、或者在单个器件上需要同步采样?

    • 如果存在此类库、则支持哪些 MCU?

    • TI 是否提供支持的框架 灵活的配置 相位分组中的多条线?

    此外、如果 MSPM 系列 是此系统的可行选择:

    • 您会推荐哪个器件型号?

    • 能量参数计算通常需要多长时间?

    • 以及计算需要多少额外时间 频率谐波最高可达 61 伏

    感谢您的指导。

    此致、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    我会将此主题传递给 C2000 团队、因为 MSPM0 器件无法针对所需的谐波执行 FFT。 以防 C2000 团队有 一些见解。

    我之前链接的设计来自 MSPM0 电能计量库、适用于所有 MSPM0 器件。

    通常、使用基于 MCU 的实现、只要 MCU 获取数据、就能够对数据进行处理。 例如、我们有一个三相 ISO-ADC 设计 (TIDA-010244)、该设计包含 4 个独立的 ADC 来测量电压和电流、每个 ADC 都可以位于单独的电路板上、并且有可用的带宽可实现多个相位。  

    采样速度和总 CPU 带宽会限制相位的总数、但使用电能计量库、您可以简化不同的 AFE、然后使用该库 调用计算函数。 通过分相示例、我们演示了如何通过同一电流线使用不同的电压线来提供 2 次独立的功率计算。

    对于多个相位、我建议使用 MSPM0G1507 器件(如果需要更多的存储器,则为 MSPM0G1519)。 该器件具有高达 80MHz CPU 速度、7 个 DMA 通道和一个有助于提高吞吐量的数学加速器。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、
    感谢您的答复。 我们衷心感谢您的建议、并将我们推荐给 C2000 团队。

    在 TIDA-010244 参考设计中提到需要同时计算 THD 的电流和电压。 我们想知道 MCU 能够执行该计算的谐波是多少。

    此外、考虑到需要计算 24 条具有 0.2 级精度或更高精度的线路的 THD、此 MCU 需要多长时间来计算所有必需的能量参数?

    此致、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maryam 大家好、计量计算是否也需要支持以太网的同一 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawan、

    不一定。 最重要的是完全支持 能量计量库、以保证所有 24 条 CT 线的 0.2 级。    建议 MSPM0G1507 和 MSPM0G1519 没有 FPU。 您还会推荐他们吗?

    期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:对于 C2000 器件、我们尚未测试计量库以及外部信号链。 因此、我将无法保证达到 0.2 类。

    此致、Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我更全面地了解了 TIDA-010244 和 TIDA-010243 的设计。 您能否确认这些设计使用的 MCU 是否能够同时处理所有 24 条 CT 线路的电能计量计算?

    此外、MSPM0 Energy Metrology 库是否支持同时对所有 CT 进行谐波计算? 库会根据哪个谐波顺序进行计算、我应该注意到是否存在任何限制?

    此外、如果 TIDA 中使用的 MCU 在性能或存储器方面受到限制、MSPM03519(鉴于其更高的闪存和 SRAM)是否可以为我的应用提供更好的解决方案? 如果是、我很好奇为什么在此类场景中通常不建议这样做。

    谢谢您、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、


    鉴于 MSPM0 MCU 没有 FPU/DSP、他们是否能够在 0.1 级内执行所有这些计算?

    谢谢、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    我对 C2000 系列 MCU 非常感兴趣、正在考虑为其编写用于电能计量和电能质量应用的代码。

    是否可以通过 C2000 上的定制实施实现 0.2 类精度? 如果是、在继续之前、我应该了解哪些关键考虑因素或潜在挑战?

    此外、计算单相、两相和三相系统平均需要多长时间? 这将帮助我更好地了解实时性能限制。

    感谢您的指导。

    谢谢、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    • 该器件总共无法执行 24 条 CT 线、我们能够在~4ksps 下执行 6 个相位。 (没有针对超过 3 个相位发布的设计,测试是一个单独的实验)
    • MSP 器件也不执行单独的谐波、仅执行总谐波失真。
    • 我们能够在 MSPM0G1506 器件中执行所有库函数、如果您想添加更多函数、则可以使用额外的存储器。 相位存储在 SRAM 中、因此闪存大小不会随额外的相位增加太多、但会增加 SRAM。
      • 通过添加安全功能或现场固件升级、我会推荐 G1519、因为它提供了更多的安全产品和双组支持更简单的现场更新
    • 借助 AMC131M04、我们能够通过使用 ADS131M08 的电流互感器获得 0.1 级电流、该设计为 0.2 级分流器。 较低的电流电平往往会带来不同的限值、而噪声性能可能因电路板制造而异。 您可能能够获得比我们的设计更好的分类精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    非常感谢您的答复—我非常感谢您的答复。

    您是否建议使用 TMS320F280049C 作为协处理器来计算谐波? 尽管它缺少用于此目的的专用库、但它是否仍能在我们的特定设计中帮助加快计算速度、或许可以通过手动实现一些所需的函数来实现?

    再次感谢、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    我们在 TMS320F28P650 和 TMS320F28P550 上拥有用于计量的专用库。 实际上、MSPM0 器件上是同一个库。 它已从定点实现中进行了修改、以与 FPU 配合使用。 它还经过修改、使用 FFT 进行谐波计算。

    我们尚未使用实际硬件测试该库。 它已经使用缓冲区中的样本数据进行了单元测试。 这种精度主要取决于外部模拟电路选择、而不是软件库。 因此、我无法评论可实现的准确性。 必须通过检测电路来尝试这一点。 您还必须实施驱动器以连接所选的传感器。

    谢谢、Pawan