This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:扫描输入时钟

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550693/adc12dl1500-sweeping-input-clock

器件型号:ADC12DL1500


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在就我们的应用程序中的一项特殊要求与您联系、我想与您澄清一下:

是建议的 ADC 能够接收输入时钟、该输入时钟以几个较小的步长从 500MHz 扫描/步进到 1.1GHz、然后再返回到 500MHz。 在每个阶跃后、采样时钟都会在特定的时间内保持恒定。 这是正常的、还是会让 ADC 感到困惑?
对输出的数据时钟有什么影响?
在这种应用中、使用 Sysref 时钟是否有任何意义?
谢谢您、
Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    是的、可以这样做、但有一些事情需要考虑。

    首先、如果已完成任何校准、那么您需要考虑时间以进行重新校准和采样时钟稳定。

    然后、您需要等待多个样本、以便在获得另一个有效样本之前清除转换器流水线延迟或延迟。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的观看。

    有趣! 校准是否取决于实际采样时钟? 是否有一个不准确性与时钟未校准的关系图?

    如果以 1%的频率步进、我们会丢失多少个样本。 例如、从 1GHz 到 1.01GHz。

    ADC 数据时钟是立即还是至少确定地反映采样时钟中的这种变化? 我问、因为如果我需要“跳过“样本、我需要知道跳过发生了。 到目前为止、该计划尚未实施。 我可以从数据时钟读取它吗?

    您是否愿意查看原理图并进行进一步讨论?

    非常感谢!

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我们只是没有这种类型的数据、因为这是一个非标准用例。 最好使用 EVM 自己对此进行测量。

    是的、当您准备好后、我们可以查看原理图等。 请打开新帖子。

    此致、

    Rob