This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:ADC 表征

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881EVM, ADS8866, DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551180/ads8866-adc-characterization

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他部件:DAC9881EVM、 DAC9881

工具/软件:

主题: 询问如何使用 DAC9881EVM 选择和测试 16 位 ADC (ADS8866EVM)

TI 团队大家好、

我目前正在开发一个需要使用 16 位 ADC 进行精确测量的应用。 为了评估 ADC 性能和适用性、我进行了入围 ADS8866EVM 来进行初始表征。

我想知道:

  • 是 ADS8866 用于通用精密测量的 TI 16 位 SAR ADC 中有一款更好的选择?
  • TI 是否有任何替代 16 位 ADC 可以提供更好的性能(INL/DNL,噪声,速度等)或更简单的集成特性?

对于测试和表征、我计划使用 DAC9881EVM ADC 的精密电压源输入。

  • 在评估期间向 ADS8866EVM 提供输入时、DAC9881EVM 是否合适?
  • 您是否建议出于此目的在低噪声、线性度或兼容性方面使用更好的 DAC?

我的设计目标是在不受 DAC 性能限制的情况下、可靠地了解 ADC 的真实性能。

期待您的指导和建议。

此致、

Saikumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saikumar、  

    感谢您的问题。 我们 确实拥有比 ADS8866 更快的 ADC、但我想详细了解您的应用、然后再提供确保满足您要求的建议。 您能否提供以下帮助:

    1. 您计划将此 ADC 用于哪种应用?
    2. 您需要的最大采样速度是多少?
    3. 您的输入信号电压范围是多少?
    4. ADS8866 是一款功耗极低、没有多余装饰的器件。  您是否希望利用前端可编程增益放大器等集成功能来设置不同的输入电压范围? 选择内部基准?
    5. 单通道是否足够?或者您是否想要多通道器件(如 4/8/16 通道)?

    我在 DAC 团队中重复一遍有关 DAC 问题的内容。

    另外、看起来有一个重复的帖子、因此我将删除该帖子。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的回答。

    实际上、这不是针对特定的终端应用、而是通过使用 DAC9881 扫描输入来评估和表征 ADC 性能。

    我们必须在接下来的几周测试不同供应商的 16 位 ADC 性能、因此为了便于理解、我们使用 ADS8866 进行表征。

    低速运行良好、无需 PGA 等额外功能、电压范围高达 5V。

    只需确认该 DAC9881 输出驱动能力、输出阻抗和稳定时间是否足以满足 ADS8866 输入要求?

     直接通过 DAC9881 驱动时、是否担心 ADC 采集时间会影响精度?

    如果该组合不适用、您可以建议使用 TI EVM 组合来评估具有 0 至 5V 输入范围且信号路径中没有额外放大器的单通道 ADC。

    谢谢、

    Saikumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saikumar、

    谢谢。 在这种情况下、ADS8866 应该足够了。 我让 DAC 团队对 DAC 发表评论。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saikumar、


    我认为 DAC9881 应该可以驱动 ADC。 DAC9881 使用输出缓冲器、其输出驱动约为 2.5mA。 由于缓冲器反馈允许与负载进行强制/检测连接、因此输出阻抗应该极低。 输出的稳定时间由缓冲器的输出压摆率决定。 稳定时间应约为 5us、斜率约为 2.5V/us。


    Joseph Wu