This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J59EVM:HSDC Pro v5.31 中的 TSW14J59EVM 固件加载错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552974/tsw14j59evm-tsw14j59evm-firmware-load-error-in-hsdc-pro-v5-31

器件型号:TSW14J59EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC39RF12EVM

工具/软件:

我将 TSW14J59EVM 连接到 DAC39RF12EVM、并在 HSDC Pro (v5.31) 中选择了 TSW14J59EVM 板。
当我尝试更新或加载固件时、总是会收到错误消息:
“无固件。 Please select a device to load firmware into the board。“

  • 操作系统: Windows 7

  • HSDC Pro 版本:5.31(64 位)

  • 电源:电路板已正确通电

  • USB:直接连接到 PC(不使用 USB 集线器)

您能否告知造成这种情况的原因以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    DAC39RF12EVM 不使用 HSDCPro。 用户指南中没有提到这一点。

    为了使用 DAC 和 J59EVM、请遵循 EVM 用户指南。 请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../sbau430.pdf

    此致、

    Rob