This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43508:合适的器件建议

Guru**** 2823235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550646/dac43508-suitable-devices-recommendation

器件型号:DAC43508


工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有合适的设备来替代 ML2036(带数字增益控制的串行输入可编程正弦波发生器)? 下面是 ML2306 的数据表。 谢谢。

e2e.ti.com/.../ON_2D00_ML2036.pdf

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    我们没有任何具有可达到 50kHz 的集成正弦波模式的 DAC。 可以使用 DAC 并发送顺序 SPI 命令来创建正弦波。  

    例如、对于具有 50MHz SPI 时钟和 24 位 SPI 帧的器件、您可以获得~86kHz 的 24 点正弦波。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    能否详细介绍一下如何使用 DAC 并发送顺序 SPI 命令来创建正弦波、以及如何使用哪些器件? 您是否有相关的参考设计或应用? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    DAC 根据输入代码输出电压。 可以通过 I2C 或 SPI 发送代码。 如果重复发送一系列代码、则能够在输出端生成电压波形。

    要生成 24 点正弦波、您只需将所需的正弦波分成 24 个等距的电压点、并根据您选择的 DAC、您需要计算哪些代码将为您提供这些输出电压。 I2C 或 SPI 控制器将以重复的时间间隔发送这些代码以生成波形。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    您能帮助推荐在此插座中使用合适的 DAC 器件吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    器件要求是什么? 实际上、任何支持 50MHz SPI 的器件都能达到我提到的速度。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯