This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808 CAT 引脚增益放大查询

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551294/afe5808a-afe5808-cat-pin-gain-amplification-inquiry

器件型号:AFE5808A


工具/软件:

您好:

VCNTLM 和 VCNTLP 引脚是否可直接由直流电源供电、而无需差分处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你打算如何改变这个 vcntl 信号?  

     这里要考虑的一些事项

    1) 此路径上的噪声应降低、因为它将以信号链中的乘法噪声的形式出现

    2) 改变信号的速度有多快?  

    因此,连接直接电源不是一个好主意,因为噪声可能更高,电源改变电压的响应时间可能更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.无意改变该收益的价值。它仅用作固定增益。
    在电压输出点添加磁珠。μ s

    这对我收到的价值有重大影响吗?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您减少此节点中的噪音、则使用电源作为 vcontrol (VCNTLP/M) 信号不会出现问题。