This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:缺少 64b66b GTX 参考设计

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550940/ti-jesd204-ip-missing-64b66b-gtx-reference-design

器件型号:TI-JESD204-IP


工具/软件:

您好:

我们将从 GTX_8b10b_rxtx.sv 迁移到 GTX_64b66b_rxtx.sv。 但是、TI JESD204 交付中缺少该文件。 是否可能在以后的版本中添加此文件? 您能检查一下吗?

如果不存在或计划创建,您能指导我们如何准备它吗?

谢谢您、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TI JESD IP 当前不支持 GTX 收发器的 64b66b 模式、因为 64b66b 齿轮箱未包含在 PHY 宏中。 这需要在结构中实现。 我们正在评估增加对这种技术的支持、但尚未确定验证和发布这些技术的时间表。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    只是为了确认、您的 IP 端是否支持此模式、但齿轮箱最终将添加到 GTX_64b66b_rxtx.sv 中? 由我们自己实施这种支持是否切合实际? 例如、采用与 GTH 64/66 模块相同的端口接口? 遗憾的是、如果 Vivado xsim 中的 GTX_64b66b_rxtx.sv 边界上没有端口可见性、则很难看到。

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI204c-IP-User-Guide.pdf 中包含以下声明:

    虽然并未明确列出这一列表、但 TI 确实为 GTX 类收发器支持 64b/66b 解决方案。 不过、这种情况
    是一款高度定制的解决方案、您需要联系 TI 支持以获得特殊交付。

    我可以在哪里索取此送货服务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    有一个开发 64b66b 模型的初始计划、但最终没有这样做、因为我们在 GTX/GTP 类收发器上没有太多对此模式的请求。 一种选择(如您所建议)是使用 GTH 设计并将第 G 封装器内的收发器替换为 GTX、您应该会发现收发器封装器端口在 GTH/Gty/GTX 参考设计中是相似的。

    此致、
    阿米特