This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF 测试方法

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552136/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-test-method

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

我想知道如何测试 adc12dj5200rf 的 ENOB、是否需要将其连接到带通滤波器还是低通滤波器、以及信号源和接收器时钟是否需要成为同一个源。 ENOB 由 SINAD 计算、而 SINAD 的计算方法是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lian、

    是的、如果您查看 ADC12DJ5200RF EVM 的用户指南、则本文档中会列出该设备、说明我们如何进行测试。 以及测量设置。

    ENOB 的计算/推导公式如下:SINAD = 6.02* ENOB + 1.76

    此致、

    Rob