This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:SAR ADC 抗混叠滤波器与反冲滤波器

Guru**** 2559360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551945/ads7042-sar-adc-antialiasing-filter-vs-kickback-filter

器件型号:ADS7042


工具/软件:

尊敬的团队:

据我所知、抗混叠滤波器放置在传感器和反冲滤波器之后 SAR ADC 输入之前。

如果我错了、请纠正我?

以下图片来自 此博客 我知道这是我理解中的一个拼写错误

https://www.planetanalogue.com/optimizing-sar-adc-driver-amplifier-and-rc-filter-circuit-settling-using-spice/

抗混叠截止频率通常设置为 ADC 采样频率的一半。对于提供的设计公式、它们不考虑 ADC 的采样频率

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抗混叠滤波器可以是任何低通滤波器。 对于 SAR ADC、在 ADC 输入端使用低通滤波器通常作为电荷反冲滤波器、但也可以用作抗混叠滤波器的双重用途。 我认为它可以更好地标记为电荷反冲滤波器、但不一定将其称为抗混叠滤波器。  

    抗混叠和电荷反冲滤波器之间的区别只是其在电路中的主要用途。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    非常感谢。

    但抗混叠和电荷反冲滤波器的设计计算是不同的。如果我错了、请纠正我。

    抗混叠通常设置为 ADC 采样频率的一半。 为反冲滤波器提供的设计公式不考虑 ADC 的采样频率。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、完全如此。 专用抗混叠滤波器和反冲滤波器的设计过程会有所不同。 更多有关抗混叠滤波器设计的信息、请参阅下面的视频。

    https://www.ti.com/video/5831231183001

    我想说的是、第一篇文章中的术语按照我们的当前标准来说已经有点过时、因为我们更喜欢在文章中将电荷反冲滤波器称为抗混叠滤波器、它也没有说明滤波器在抗混叠中的专门作用。

    第二篇文章(由 Luis Chioye 编写)具有更大的电流、而电荷反冲滤波器设计通常需要更多的设计注意事项。

    通常、除非高于奈奎斯特频率的频率分量承载大量能量、否则不需要专用的抗混叠滤波器。 电荷反冲滤波器会在一定程度上衰减这些衰减、而对输入信号进行过采样将减少对抗混叠滤波器的需求。

    此致、
    Joel