This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:来自 4 通道 ADC 的非满量数字读数

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552563/ads1115-anomolous-digital-readings-from-4-channel-adc

器件型号:ADS1115


工具/软件:

我将 ADS1115 用于 ADC、其直流电压信号为 0V 至 4V。 我已按照数据表进行布线。 在 A0 通道上、我偶尔(每 20-30 秒一次、持续大约 5-6 秒)得到正常读数的 2 倍、在 A1 通道(监测 3.7V Lipo 电池)上、我偶尔(每 20-30 秒一次、持续大约 5-6 秒)得到正常读数的 1/5。 我已将地址引脚连接到 GND、并使 ALERT/ READY 引脚保持断开状态。 我在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudi:

    您是否有可以分享的原理图和逻辑捕获? 这将有助于调试硬件和软件配置。

    此致、
    Joel