This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:关于误差计算

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553144/ads1247-about-error-calculation

器件型号:ADS1247


工具/软件:

尊敬的支持团队:

在 “ 3 线 RTD 测量系统参考设计、–200°C 转 850°C “文档的第 17 页中、   

我在这个页面上有一个问题。  在公式 (40) 中、为什么使用 RTD 上的压降 (390.48mV) 而不是 Rref 上的压降?

另一个问题是当引线上的电阻不相等时如何分析误差。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi IronChef Han、

    增益误差相对于输入信号。 因此、如果输入信号为 1V、增益误差为 1%、则以伏特为单位的误差为 1V * 0.01 = 10mV。 如果输入信号为 100mV、则以伏特为单位的误差为 100mV * 0.01 = 1mV。 因此、即使增益误差是由 RREF 引起的、但它仍会影响输入信号、并且与输入信号的幅度有关(如果您查看以伏特为单位的误差)  

    您可以参考本视频中的信息、帮助解决有关 3 线 RTD 测量系统中引线电阻不相等的第二个问题: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6330517029112

    -布莱恩