This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43701:DAC43701 电源咨询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553279/dac43701-dac43701-power-supply-consultation

器件型号:DAC43701


工具/软件:

尊敬的团队:

我的产品 专门用于 AR 眼镜应用、并使用 DAC43701 通过电压调节来调节透射率。

它由 3.3V 电源供电(因为它需要输出 0V 至 3.0V 的电压)。 将其连接到 1.8V I2C 总线是否会出现任何问题?

从数据表中提供的范围来看、应该没有问题。 如果需要连接 3.3V I2C、则需要添加 I2C 电平转换、这会有点麻烦。 请帮助确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    没有问题。 1.8V 逻辑电平可与 3.3V VDD 一起使用。 如屏幕截图中所示、VIH 和 VIL 不依赖于 VDD。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯