This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688 在电池供电测试后停止工作–AVDD 上可能存在过压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553393/ads8688-ads8688-stopped-working-after-battery-powered-test-possible-overvoltage-on-avdd

主题中讨论的其他器件:ADS8688

工具/软件:

您好:

我使用的是连接到 Arduino Nano 33 物联网的 ADS8688(附加了原理图屏幕截图)。 对于测试、我仅使用 ADS8688 的通道 0。

当通过 Arduino 的板载 5V 和 3.3V 电源轨(从 USB)为系统供电时、一切都正常工作、我能够顺利读取数据。

后来,我切换到电池电源:

  • 6.7 V 锂离子电池作为主电源

  • Arduino Nano 33 IoT 直接由电池电压供电

  • 可生成 3.3V 电压的 LT1963AEST 稳压器(用于 ADS8688 和其他 3.3V 电路的 DVDD)

  • AMS1117 稳压器、生成 5V 电压、直接用作 ADS8688 的 AVDD

此设置工作了约 30 秒。 然后、ADC 输出开始仅返回 0 或满标量程(高)值、此后便没有起作用。

在连接电池期间、我测量了 ADS8688 引脚上的电源电压:

  • AVDD(5V 电源轨)对于~Ω 2µs、将峰值短接到大约 5.38V(大约比数据表中建议的最大值 5.25V 高 0.13V)

  • DVDD(3.3V 电源轨):在 3.3V 时稳定

我的问题:

  1. 当 DVDD 为 3.3V 时、AVDD 上的这样一个~Ω 2µs 5.38V 峰值短接是否会损坏 ADS8688?

  2. 这个瞬变是否会耦合到模拟输入中并导致故障?

  3. ADS8688 是否可以运行 AVDD = 3.3V 而不是 5V? 我在数据表中找不到关于 3.3V 运行的明确说明。 如果可能、是否存在性能权衡?

  4. 是否有建议的 AVDD 和模拟输入保护措施(例如 TVS 二极管、RC 滤波)来保护器件免受短电压尖峰的影响?

对类似案件的任何见解或经验都将非常感谢。

谢谢您、

Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  很遗憾听到您的设置遇到问题。  让我先回答您的问题:

    1. 可施加到 AVdd 的绝对最大电压为 7V(请参阅第 6 页)、因此 5.38 不太可能导致任何问题。
    2. 输入可耐受 20V 电压、因此同样、可能与输入耦合的瞬变不太可能导致任何问题。
    3. 第 10 页指定了 ADS8688 的 AVDD、该 AVDD 需要介于 4.75 和 5.25V 之间、器件正常运行。 因此、简短的答案是“否“、AVdd 不能支持您用于 DVdd 的 3.3V 电压。
    4. 有一份应用手册可能对输入电路保护很有用、您可以在此处找到: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa376

    一些问题给您 — 您能向我们详细介绍一下您的硬件吗?  您是否拥有完整的 PCB、或者是否使用原型板和飞线?  您是否能够验证基准是否正确出现(可弯曲的折弯和使用镜片的返修)?  您是否能够测量 3.3V 和 5.0V 稳压器提供的电流?  您能否提供 SPI 控制线的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我执行了推荐的测试、结果如下:

    • 硬件是自蚀刻 PCB。 它基本上仅承载 LDO、可提供稳定的 5V 和 3.3V 电压

    • 3.3V 电压进入强制电阻电阻、并与另一个电阻一起构成分压器。 生成的信号由运算放大器缓冲并馈送到 ADC 的通道 0。

    • 测量 REFCAP REFIO 时、我发现两个引脚都约为±6mV

    • 我已附上 SPI 通信的时序图。

    从我能看出、ADS 发送回信号后仍然“活跃“、但这一假设是否正确? 如果是、如何使其恢复正常运行?

    在我的情况下、无法直接使用 ADS 复位功能、因为 Arduino Nano 33 IoT 无法提供短至 100ns 的数字输出脉冲。

    此致、

    Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查接地连接 — AGND 到 DGND 的连接至电池回路应全部短接在一起。  此外、如果您在基准电压上仅看到 6mV、这是一个问题。  则器件可能处于某种复位状态。  验证 RST/RST PD 引脚是否实际处于逻辑高电平。