This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:IC 很少通信

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552921/amc7834-ic-communicating-rarely

部件号:AMC7834


工具/软件:

AMC7834 未设置 DAC。 每当我关闭和板上,相同的代码,但有时不工作. 在检查设备 ID 时、它没有出现。 为什么? 有人面临这个问题? 即使 IC 在其他情况下工作、其行为也不正确。 请有人帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thamil:

    检查您的 SPI 通信是否正确。 如果不是这可能导致间歇性操作、数据应锁存在 SCLK 的上升沿。 打开器件电源时、请确保将电源模式设置为活动模式。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erin。 可以解决、RESET 引脚未编程、因此其行为类似于异常逻辑、并长时间复位器件、这是主要原因。