This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:无法解密 IEEE-1735 信封

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552680/ads54j66-cannot-decrypt-ieee-1735-envelope



工具/软件:

  1. 无法解密 IEEE-1735 信封:密钥值与密钥名称“xilinxt_2017_05"不“不匹配(可能在加密时公钥不正确)。

 我们是否有机会通过可与 Xilinx Vivado 2024.1 一起使用的更新加密密钥从您那里获得此 IP 块? 我们有一个 SoM、需要从 2022 年迁移到更新的工具链、并且 AMD/Xilinx 似乎更改了其密钥。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    我相信您可能没有使用版本 1.12。 这是通过加密的 IP 内核使用密钥进行的专门更新、该密钥应适用于 2022.x 至 2026.x 版本

    此致、
    阿米特


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!