This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC14:合适的器件建议

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550267/tlc14-suitable-device-recommendation

部件号:TLC14


工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助推荐合适的器件来替代 MAX291 吗? 下面是 MAX291 的数据表。 谢谢。

e2e.ti.com/.../ADI_2D00_MAX291.pdf

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我认为 TI 不提供任何低通滤波器 IC。 您能告诉我客户是谁、以及 MAX291 的用例吗? 其系统中是否有任何 ADC?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    客户是 Uni-Trend、EE 是电池内部电阻测试仪。 是的、他们的系统中有一些 ADC。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryker。 如果有任何建议、请告诉我。

    此致、
    Joel