This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:TI 是否有 DAC 解决方案组合电压和电流输出?

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553811/dac7760-does-ti-have-dac-solutoin-combin-voltage-and-currnent-output

部件号:DAC7760
Thread 中讨论的其他器件: DAC8760DAC8771

工具/软件:

您好的团队、

TI 是否具有 DAC 解决方案组合电压和电流输出?

因此 DAC7760 具有单独的输出。 谢谢  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我们没有专门组合电流和电压输出的器件。 但是、您可以在外部将电压和电流输出与一些外部电路组合在一起。 请查看以下有关此主题的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa199/sbaa199.pdf

    本应用手册适用于 DAC8760、DAC7760 是 16 位版本的 14 位 DAC7760。

    除了这些器件之外、还有类似的 DAC8771。 数据表确实介绍了电流和电压输出的组合、而评估模块具有这种连接方式。

    Joseph Wu