This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860EVM-PDK:DAC9881EVM

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881EVM, ADS8860, DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553270/ads8860evm-pdk-dac9881evm

器件型号:ADS8860EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DAC9881EVMADS8860DAC9881

主题:DAC9881EVM 和 ADS8860EVM 的通信、数据记录和 DAC-ADC 扫描评估

尊敬的团队:

我正在评估两个 TI 板:

I²C DAC9881EVM–我想知道该电路板是否可以使用标准的 I ² C/SPI 适配器(例如 Aardvark 或类似)直接通信。如果是、您能否分享有关所需连接和协议详细信息的任何文档或示例?

2. ADS8860EVM–这是随附的 PHI 控制器板。

我是否可以通过 USB 将 PHI 板连接到 PC 并使用 TI GUI 进行配置和数据采集?

是否可以将捕获的 ADC 样本数据从 GUI 导出到 Excel 中、或者使用 Python 直接访问转换后的数据(例如,通过 API 或读取 GUI 生成的数据日志文件)?

ADS8860 数据表显示了 SPI 引脚、如 SCLK、CONVST 等 如果我想直接将该器件与另一个微控制器或 SPI 适配器连接、该器件是否支持与标准 SPI 主器件(无 PHI 板)进行通信?

3.评估计划–DAC 至 ADC 扫描

我想执行线性电压扫描测试、其中:

DAC9881 生成阶跃电压输出。

ADS8860 在每个阶跃都对 DAC 输出进行采样。

在 ADC 捕获该值后、在 DAC 增加到下一步之前会有短暂的等待/延迟

重复此过程、使 ADC 数字输出与每个 DAC 步骤相对应。

您能否建议如何为这种 DAC 至 ADC 同步测量设置通信和适当的时序控制、最好是使用提供的 EVM 和可用的 TI 工具?

提前感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saikumar、

    1. 团队中的循环
    2. 是的、ADC GUI 可用于配置和数据采集。 您可以右键点击该图并导出为 csv。
      1. 您可以将该器件与其他 MCU 一起使用。 您可以参考 ADC 数据表的第 9.4.1.3 节。
    3. 如果您在采集 ADC 数据时采集大量样本、则应该能够看到几个 DAC 步骤。 由于 GUI 不便于进行真正的连续采集、因此您需要采集多个采集数据。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Saikumar、

    1.是的。 除了 DAC 数据表和 EVM 用户指南之外、我没有其他文档。 用户指南(第 20 页)的原理图显示了 EVM 的引脚排列、您需要在其中将外部控制器 SPI 信号连接到 EVM。 器件数据表中提供了协议详细信息。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯