This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C081:在广播地址期间读取

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553600/dac121c081-read-during-broadcast-address

部件号:DAC121C081


工具/软件:

这与  DAC121C081 相关:在未寻址时响应 

我和她使用的是相同的芯片。 我们可以在设置 ADC 配置后复位 DAC 的值、以便写入部分正常。

 DAC121 将如何通过读取而不是写入来响应广播地址? 我无法从 ADC 读取、因为它失败、并且 dac121 未定义芯片的作用方式。

谢谢、

Clint  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clint:  

    DAC 将响应广播地址上的读取和写入操作。 ADC 需要使用不同的地址、以便在尝试从 ADC 读取时 DAC 不会控制 SDA。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯