This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:EVM/HW 不兼容

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552034/ads1278-evm-hw-incompatible

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

工具/软件:

TI 团队大家好:

我一直尝试使用工作笔记本电脑上的 ADC Pro 连接到 ADS1278 EVM-CVAL 板、但无法使其正常工作。  我遇到与此处所示相同的问题 。ADS1278EVM 显示“EVM/HW 不兼容“-数据转换器论坛 — 数据转换器- TI E2E 支持论坛 、在这里、当我尝试连接软件时显示“Download faile..“reset the hardware  、然后转至“ EVM/HW 不兼容“。 我尝试了该线程中提出的修复方法、但仍收到相同的错误。  

系统规格:Intel i9、Windows-11 企业版 64 位操作系统、64GB RAM

你有任何其他解决这个问题的办法吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    ADS1278EVM-CVAL 需要一个与商业版本不同的独特软件插件。  如果您尝试使用标准 ADS1278EVM-PDK-SW 软件、此操作将解释错误消息。

    作为变通方法、您应该能够使用标准软件、但需要对以下初始化文件进行小幅更改。

    1.  在 Windows 资源管理器中、导航至:C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278(我希望它与旧版 EVM 的目录相同)
    2.   在文本编辑器中打开 adcpro_evm.ini。
    3.   将最后一行更改为“EEPROMVerification=false"</s>“

    如果这不能解决您的问题、请告诉我。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    当我在记事本中打开 adcpro_evm.ini 时、它已设置为 false。

    可能是我有错误的插件吗? 我从这个主题下载了它,它似乎与用户指南一致。  (+) ADS1278EVM-CVAL:未找到 USB 器件驱动程序插件 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您有适用于 ADS1278EVM-CVAL 板的正确插件。  请发送 MMB0 板和 ADS1278EVM 板的图片。  我想确认所有跳线和开关设置。  在某些情况下、开关未正确安装、会导致电路板未连接。

    此外、由于 EVM 需要外部 6V 电源、因此确认电源到达 ADS1278EVM 电路板会很有用。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    这里是我所使用的电路板。 我使用了万用表、并确认电源按预期到达 ADS1278EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    一切看起来都正确。  假设已检查所有电压测量值、我认为最可能的原因是驱动器、特别是 USBstyx。  我认为该电路板的 CVAL 版本插件没有使用已签名的驱动程序签名(Windows 10 和 11 需要)更新驱动程序、但 EVM 的商业版本已更新。  请安装 ADS1278EVM-PDK 的插件;这样就应该能够正确安装所有驱动程序。  您可以在此处找到链接:

    http://software-dl.ti.com/dsps/forms/self_cert_export.html?prod_no=ADS1278EVM-PDK-SW-installer.exe&ref_url=http://software-dl.ti.com/hpa_pa/DeltaSigmaADC/ADCPro_Software ADS1278EVM/MMB0_Plugins/ADS1278EVM-PDK-SW

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith! 已连接到 EVM! 但是、当我首次连接到电路板时、会看到该主题 (+) ads1259EVM 上的错误代码 85 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛中描述的错误弹出窗口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    使用 ADS1278EVM-CVAL 插件;它现在应该使用由 ADS1278 插件安装的驱动程序。

    我假设您遇到此错误是因为您使用的是 ADS1278 插件、而它检查配置文件时会发现不匹配。  我尚未验证这一点、但标准 ADS1278 插件应该可以与您的 EVM 配合使用。  但是、您需要按照我最初的建议更改初始化文件。

    1.  在 Windows 资源管理器中、导航至:C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278(我希望它与旧版 EVM 的目录相同)
    2.   在文本编辑器中打开 adcpro_evm.ini。
    3.   将最后一行更改为“EEPROMVerification=false"</s>“

    此致、
    Keith