This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:假的 ADS1232、小紫色板、相同但不同。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554038/ads1232-fake-ads1232-little-purple-boards-same-but-different

器件型号:ADS1232


工具/软件:

请注意、推广市场的中国芯片/模块以及标记为 TI 的激光实际上是 ChipSea.com 产品 CS1232。

找到了困难的方式,走坚果,损失 3 天试图零偏移自校准工作。 它只是不响应 26 时钟!

好了、现在我知道、中文本没有自我校准。

更糟糕的是、GitHub 上的大多数 Arduino 库都不是基于中断的、而是拉取并插入延迟以匹配校准时间、这可能看起来这些库能够触发自校准。 实际上、它们没有执行、并且在发送 cal/26th 时钟后、ADC 仍以相同的时间间隔计时、而代码会阻塞、前提是存在正在进行的校准。 必须使用 LSA/Scope 来观察这一点。

我在中断时运行代码、从未观察到校准时间。 现在我知道原因。

它的噪声可能还比真正的 TI 芯片高一些、因为对于所有安静基准和适当的滤波器和稳压器、我仍然几乎无法实现 20 位无噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Doe

    感谢大家的关注

    -布莱恩