This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:输入接口回顾

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551272/ads1292-input-interface-review

器件型号:ADS1292


工具/软件:

您好:  

我想知道是否可以审查 ECG 电路的输入接口(请参阅随附的)。 目标是将 ADS1292 的两个通道用于 ECG(无呼吸)、其中一个通道在 连接三个电极(包括 RLD)时使用、另一个通道用于 2 个电极(无 RLD)。 因此、我在这两者上复制了抗混叠滤波、但为 2 电极配置添加了一个带上拉至 RLDOUT 信号的直流块。  

我也有几个关于这方面的后续问题:  

1.我是否还需要对 RLDOUT 信号配备 BAT54S?

2.是否可以将相同的电极连接重复用于任何一种配置? 从而、我可以根据上电时是否检测到 RLD 导联脱落情况、交换我从软件读取的通道。 我想这是对的吗?

3.在这种情况下,如果存在直流块,我将如何处理第二个通道中的直流导联脱落检测。 我是否仍然能够使用不带直流块的通道(通道 1)来实现此目的、因为它们仍然连接到同一电极、因为它仍会使该通道上的比较器饱和?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomisin、

    感谢您发送编修。

    1. 您也可以在 RLDOUT 上放置一个 BAT54 或类似的保护二极管。 此节点应由 ADS1292 RLD 放大器本身驱动、因此受电源轨的限制、但您可以格外小心、保护该引脚免受可能与外部电源接触的过压或 ESD 事件的影响。
    2. 这在您能够确定 RLD 连接状态时听起来可能很有用。
    3. 在没有 RLD 的情况下监测两个电极的直流导联状态面临的挑战是人体不再有定义的共模电压。 因此、可以连接输入、但仍允许 IN1P/N 引脚上的电压漂移至高于/低于比较器阈值。 最好在 CH2 本身上利用交流导联脱落检测方法并分析导联脱落频率下接收到的峰峰值信号摆幅幅度、以确定开/关状态。  

    为了获得最佳 SNR 和 CMRR 性能、我们建议在信号路径中使用低容差无源器件。 此外、在可能的情况下、还应将薄膜电阻器和 C0G/NP0 类型的电容器用于信号链元件。

    此致、

    Ryan