This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入信号最小频率采集能力

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549022/ads1299-input-signal-minimum-frequency-acquisition-capability

器件型号:ADS1299


工具/软件:

您好、

我是 Smitha、硬件经理、目前从事 EEG 头带设计开发工作。 我遇到了 ADS1299、用于 EEG AFE。 我想确认 ADS1299 能够采集和处理频率范围为 0.5Hz 至 4Hz 的 EEG 增量信号。 在数据表中、在详细设计过程中、提到的频率范围最小为 1Hz(第 64 页、表 29)、但我们希望确保它可以采集和处理最小 0.5Hz 的信号(EEG 中的 Δ 波)

在这方面尽早申请您的回复、以便我们能够最终确定 AFE 的元件选型。

谢谢、

Smitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smitha、

    感谢您发送编修。  

    是的、ADS1299 可支持低至直流的输入信号频率(即没有最低频率)。 该限制只来自输入信号采集的质量和系统中的低频噪声成分。

    此致、

    Ryan